This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:输入时钟信号调节?

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1561810/lmk04832-input-clock-signal-conditioning

器件型号:LMK04832


工具/软件:

你好。

1.)   将单端 10MHz 模拟正弦波输入到我们的系统中、振幅为 2.0Vpp 用作主时钟。

在将信号馈送到 LMK04832 的输入之前、我想了解一下为此需要进行的一些信号调节。

如果我对此进行交流耦合(带电容器的直流块) 、我相信 LMK04832 上存在一些内部偏置、这些偏置会将整个信号拉至高于接地值。

我想确保在输出端生成干净的方波、并希望获得有关这方面的反馈。

2.) 第 9.1.2.2 节中的数据表介绍了如何使用单端源驱动 CLKIN 引脚。  CLKinX_BUF_TYPE 在这里到底执行什么操作?

感谢您发送编修。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非是削波正弦波或其他一些较高压摆率的信号、否则 10MHz 正弦波实际上无法满足输入压摆率要求。 正弦波的转换率是其振幅函数的导数、对于 10MHz 3.3Vpp 正弦波、该振幅函数的峰值为 2π* f * Vpk =约 0.1V/ns。 我们的最小建议压摆率为 0.15V/ns、为了获得合理的 基准噪声性能  、您至少需要 0.5V/ns 或更好的 ADC。 有关正弦波 — 方波转换的动机和优势的更多详细信息,请参阅 www.ti.com/.../snaa411.pdf 应用手册详细介绍了性能改进、但 LMK04832 上的 10MHz 具有足够低的压摆率、PLL 可能偶尔会失去锁定、或者相位噪声会出现较大的随机带内尖峰。 本应用手册探讨了 LVCMOS 缓冲器的情况、但也可以使用放大器+削波限制器等其他解决方案(前提是您信任放大器的噪声性能,包括在削波条件下)。 我还看到了与标准 7400 系列六路逆变器一样简单的轶事改进的轶事证据 — 本底噪声不会很好,但转换率会得到改善,在环路带宽以上,参考下限不太重要。   

    LMK04832 输入 (CLKinX 和 OSCin) 上有内部偏置、包括不同的 CLKinX_BUF_TYPE 配置。 您可以将信号交流耦合到节点、并处理它自己的偏置、在放大器级之前将信号的中点放置在标称 1.65V 处(尽管这会有很大的工艺和温度变化)。

    在 CLKinX 缓冲器内部、实际上有两个并行 CML 差分放大器、这些放大器可通过 CLKinX_BUF_TYPE 设置进行启用(互斥)。 双极选项选择使用 BJT 的放大器、MOS 选项选择使用 MOSFET 的放大器。 BJT 或 MOSFET 的选择会影响迟滞 —  MOS 模式可以支持适度的迟滞、而 BJT 模式可能不会。 如果将 CLKin0 用作具有 3.3V CMOS 信号的同步源、则会产生此后果、并且通常对低频 CLKinX 输入很有用。 MOS 模式迟滞 对于 LOS 检测器的功能也至关重要、LOS 检测无法在使用双极缓冲器类型时可靠地工作。 最后、值得注意的是、两种输入类型都可以接受直流偏置、但双极模式需要保持在输入的共模范围内(数据表中未定义,该范围随工艺 /温度而变化、但通常有一个约为 1.7V 的±1.2V 窗口)。

    如果您对连续源进行交流耦合、则可以选择双极模式还是 MOS 模式、这样就可以减少是否需要启用 LOS。 除非需要 LOS、否则我建议使用双极。

    脚注:输入引脚之间还有两个反向并联串联二极管、这会尝试将放大器级输入端的直流电压幅度限制在< 1.7V(BiCMOS 二极管的正向电压略高于典型硅二极管)。 因此、如果由于任何原因最终导致直流耦合到输入引脚、请注意 不要通过这些二极管引起大的直流电流。 交流耦合时、只要观察到数据表中的信号摆幅限制、这就不应该是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Derek。  很棒的帖子、非常乐于助人