This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:相位噪声改善

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1562699/lmk05318b-phase-noise-improvement

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

关于相关问题、是否有办法可以在不降低抖动的情况下改善 50kHz 偏移处的相位噪声?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    如果您参考我在链接的 e2e 主题中发送的 250MHz 图、则很难进一步优化抖动。 使用这些 APLL 环路滤波器设置时、BAW VCO 是 50kHz 偏移区域中的主要噪声。

    您尝试达到的规格是什么?

    此致、

    Jennifer