This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:有关初始化时寄存器设置的问题

Guru**** 2675095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1563312/lmk05318b-questions-about-register-setting-at-initialization

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

您好:

我的客户有一些问题、如下所示。

问题 1:
LMK05318B 编程人员指南显示了从 R0 到 R351 的寄存器。 但 TICSPro 还显示了其他 R252、R357、R367 和 R411。 上电后初始化时、客户是否必须将 R0 编程为 R351? 或 R0 至 R411?

问题 2:
在上电后初始化时、客户根本不需要程序只读寄存器?

问题 3:
R252、R357、R367 和 R411 只读寄存器? 还是不?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K. Hirano、

    编程人员指南最近进行了更新、应该添加许多寄存器以匹配 TICS Pro 中显示的内容。 我们注意到,一些没有在最近的版本中添加,所以我们正在努力让他们很快上载下一个修订版(目标:本月底)。

    我建议遵循 TICS Pro 寄存器导出列表。

    无需写入只读寄存器。

    R252 是读写寄存器、而 R357、R367 和 R411 是只读寄存器。

    此致、

    Jennifer