This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:校准 LMX2594 — 无法稳定 VCO 锁定

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1562994/lmx2594-calibrating-lmx2594---unable-to-stablish-vco-lock

部件号:LMX2594


工具/软件:

您好:

我在让 LMX2594 VCO 锁定方面遇到了一些困难。 我不知道这是否与我的初始寄存器设置有关。 我将介绍用于校准 VCO 的方法。

芯片执行校准需要多长时间? 是否应该在读取 VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 之前多次查询 rb_LD?  

当寄存器 110 报告“未锁定“(“VTune 低电平“或“VTune 高电平“)时、如何使其恢复锁定状态? 我应该调整哪个寄存器? 也许是  VCO_CAPCTRL 和/或 VCO_DACISET?

我还需要指出的是、我无法访问任何 TI 应用程序工具来进行调试。 我只是在芯片中使用 SPI 接口。   

我尝试附加我的实现流程图、我不确定我是否可以在此处附加图像。 非常感谢您的帮助。  

谢谢

Sam

e2e.ti.com/.../LMX_5F00_Cal_5F00_Source.txte2e.ti.com/.../TI_5F00_LMX2594_5F00_VCO_5F00_Cal_5F00_Initial_5F00_File.tcs

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    初始化 编程中的输入时钟频率和合成器输出频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、

    感谢您的答复。

    输入时钟频率 (OSCINP)= 112.0588235MHz  

    合成器输出频率 (RFoutBP + RFoutBM)= 7620 (FVCO)/ 12 (CHDIV)= 635MHz

    PFD_DLY_SEL = 1

    CHDIV = 12

    谢谢

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我在 TICS Pro 中插入了您的配置、得到了以下内容:

    整体配置良好。 可以将 ACAL_CMP_DLY 增加到 11。 这将为幅度校准提供更多的时间。

    我建议对任何频率使用以下配置。

    使用您的配置、我可以将器件锁定在评估板上、而不会出现问题。 我可以读回正确的 VCO 参数和锁定状态。  

    如果您无法锁定、首先检查是否通过 SPI 通信。 要进行调试、请执行此操作。 Vcc 上电后、编程 POWERDOWN = 1、您应该会看到明显的电流下降。  

    确保编程顺序是降序的。 即 R112、R111、R110、...、 R2、R1、R0。

    此外、检查 SPI 波形、确保时序正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、  

    这是很棒的信息。 感谢您验证了我的配置。 这是我的主要目标之一、因为我没有任何 TI 工具。  

    我将使用您建议的 VCO 辅助配置。

    谢谢

    Sam