This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1204:vCLKIN_SEL_tri 内部下拉电阻器

Guru**** 2689525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1562723/lmkdb1204-vclkin_sel_tri-internal-pull-down-resistor

器件型号:LMKDB1204


工具/软件:

您好、

我可以询问 LMKDB1204 vCLKIN_SEL_tri 引脚的内部下拉电阻值是多少? 该引脚的内部结构是什么? 上拉电阻是否随不同的 VDD 级别而变化?

我们计划使用 3V3/1V8/GND 驱动 CLKIN_SEL_tri 引脚、以便在 VDD = 3.3V 时从三种模式中进行选择。但是、我们发现使用 3V3 的 10kΩ 上拉电阻会导致电压降至 VIH 以下、因此我们想确认 IC 的内部电阻。

以下是 EVB 验证结果 — 请帮助确认结果是否合理。 谢谢你。

EVB 测试:

  1. VDD = 3V3、10kΩ 上拉至 3V3→vCLKIN_SEL_tri = 1.53V

  2. VDD = 1V8、10kΩ 上拉至 1V8→vCLKIN_SEL_tri = 1.21V

谢谢!
Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    此引脚上同时存在一个 180k Ω PU 和一个 180k Ω PD 电阻。  
    默认情况下、由于该分压器、引脚状态为中电平。  

    在计算 VIH 之前、必须同时考虑内部 PU 和 PD 值。  

    另外、还要确保引脚 15 处于低电平、这样可以启用该组件的 SMBus。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  
    另外、如果引脚为高电平、CLKSEL 变为 SMBDAT、请仔细检查引脚 15 的状态。  
    根据我的计算、10k Ω 的外部 PU 应该会让您接近电源轨 (VDD)、因此您应该不会看到~1.5V VIH。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我们确认引脚 15 是 PD。 目前、我们还发现 EVB 中使用的 IC 上的激光标记与我们购买的 IC 不同。
    我们想确认该 IC 是否经过了专门修整。 以下是 EVB IC 上的激光标记代码:

    PLMKDB
    1204
    TI 3AB
    AL 9T
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该批次经过 ATE 测试、发货后没有问题。 此 IC 没有表明它是专门修整的注释。

    谢谢、

    Michael