This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:如何降低各种杂散功率

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1563383/lmx2595-how-to-reduce-spurious-power-at-various

器件型号:LMX2595


工具/软件:

您好:  

e2e.ti.com/.../spur_5F00_test_5F00_10900_5F00_0mA_5F00_v2.txt
这是我的 lmx2595 配置文件、我将其编程为 10.9GHz。 我正在观察它在宽带内的杂散功率。 这就是我在频谱分析仪中观察到的情况。  

如何将杂散功率降低到–140dBm 以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    杂散功率已经非常低、我不想进一步降低功耗、但有引脚指导。 这将是一项试错工作。  

    例如、使用铁氧体 Bean、更改 Vcc 旁路电容器值。

    您还可以尝试、在合成器锁定后设置 R2[10]= 0、这将停止状态机时钟、该时钟等于 fosc/2^CAL_CLK_DIV。 请记住在另一个 VCO 校准开始之前、将该位设置回=1。