This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:使用倍频器并降低相位噪声

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1563513/lmx2595-usage-of-multiplier-and-degradation-in-phase-noise

器件型号:LMX2595


工具/软件:

你(们)好  

我正在使用 LMX2595、它以 70MHz 为基准生成 12GHz 信号。 我在使用倍频器,所以在输出中,我看到杂散在偏移的 140MHz。

为了补偿,我尝试使用内部乘法器来增加 PFD 到 280MHz。 但与此,相位噪声急剧下降。我想知道,这是预期的还是乘数不建议。

此致

Vikas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    这是预期行为。 如果 Fpd = 70MHz、您还可能会在 70MHz 偏移处看到杂散。 我们称之为相位检测杂散。  

    降低电荷泵电流可以降低此杂散水平。  

    BTW、OSCin 倍频器和 MULT 不能一起使用。