This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04714-Q1:针对 EVK

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1562603/lmk04714-q1-regarding-evk

器件型号:LMK04714-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMK04368-LMK038-COM EP、

工具/软件:

尊敬的团队:  

我可以获取上述器件的 EVK 用户指南吗

希望尽快做出回应。

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maharajan、  
    使用本用户指南: LMK04368EPEVM 评估板|德州仪器 TI.com
    它们在电气方面实际上是同一个部分。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:  

    谢谢你的答复,它是如此的有帮助。

    我还有一个查询、  

    可以使用这款器件  

    LMK04368-LMK04714-Q1 EP 的确切替代产品是 LMK04714-Q1 的产品、仅可在不更改任何电路的情况下进行 IC 替代、  

    有什么我应该考虑的、请告知。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    LMK04368-LMK0可 用作 LMK04714-Q1 的确切 EP 产品。 唯一的区别是 LMK04368-LMK04714-Q1 的温度范围比 EP 更宽(–55°C 至 125°C、而不仅仅是–40°C 至 125°C)、因为它被评级为 HiRel 增强型产品、而不是通过汽车认证。

    此外、请注意、两款器件的价格差别很大。

    谢谢、

    Michael