This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:关于 LMK04832-SEP 电源电压的阐述

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SEP, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1563881/lmk04832-sep-clarification-to-supply-voltage-for-lmk04832-sep

器件型号:LMK04832-SEP
主题中讨论的其他器件: LMK04832EVM

工具/软件:

您好、  

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我需要阐明 LMK04832-SEP 的电源电压。 数据表中提到 VDD 和 VDD_A 为 3.3V、但在引脚排列中可以看到 VCC。 请问为什么这样给出?电源电压是多少? 期待我们的回应。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    LMK04832-SEP 的电源电压为 3.3V。 芯片上有各种 VDDS、它们对应芯片中的不同子系统及其各自的电压电源。  

    有关如何将 VDD 连接到这些引脚的参考、请参阅 LMK04832EVM。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    LMK04832EVM 中均提及 VCC、但数据表中给出了建议运行条件中的 VDD。 但在数据表中、所有引脚排列都以 VCC5_DIG、 VCC2_CG1 等 VCCS 的形式给出 请阐明为什么它被给出为 VCC 和 VDD?




    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    这两者可以互换使用。 在这种情况下、V_DD 与 V_CC 相同。

    谢谢、

    Michael