This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:TI's 锁相环为 LMX2572 标记的红色字母为本地振荡器、最终输出为 70M、阶跃为 25kHz、杂波有点大、帮助我看看可能的原因是什么?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1560802/lmx2572-ti-s-phase-locked-loop-is-lmx2572-the-red-letter-marked-is-the-local-oscillator-the-final-output-is-70m-the-step-is-25khz-the-clutter-is-a-bit-large-help-me-see-what-is-the-possible-cause

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2582

工具/软件:

TI锁相 LMX2572 标有红色字母本地振荡器最终输出 70M阶跃 25kHz杂波有点大、帮助看看可能的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaofu:

    LMX2572 的输入和输出频率是多少?

    您能否共享寄存器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、没有:

     请参阅以下问题摘要、谢谢。

    e2e.ti.com/.../something-about-LMX2572_2D00_2025.9.8.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaofu:

    这些是小数杂散、它们可能出现在小数通道中、杂散频率取决于 PLL 配置、杂散水平取决于环路滤波器带宽、输入时钟格式和电平。  

    例如、在 3030.025MHz 下、使用您的寄存器配置和 20MHz 正弦波 10dBm 输入时钟、预期杂散频率为 50kHz、我们可能会在 50kHz 偏移、100kHz 偏移、150kHz 偏移等条件下看到杂散

    3030.05MHz 也是如此。

    在 3030.075MHz 下、预期杂散频率为 75kHz、150kHz 等

    在 3030.1MHz 下、预期杂散频率为 100kHz、200kHz 等

    在 3030.175MHz 下、预期的杂散为 175kHz、350kHz 等

    在 3030.975MHz 下、预期的杂散为 75kHz、150kHz 等

    分数杂散频率是可预测的、有关详细信息、请参阅 LMX2582 数据表第 8 节。

    https://www.ti.com/lit/gpn/lmx2582

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

      感谢您的分享。 很棒!