This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:差分或单端模式下的 SYSREF 输出

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1563931/lmx1204-sysref-output-in-differential-or-single-ended-mode

器件型号:LMX1204


工具/软件:

您好的团队、

我  为新的硬件工程选择了用于时钟和系统参考分配的 LMX1204。

从数据表中可以看出、系统参考输出是差分 CML、但我可以在单端模式下使用系统参考输出。

您是否认为输出可 在不降低信号电气特性(如振幅失真,抖动)的情况下在单端模式中使用?

如果是、我可以使用 2 种配置处理单端模式:

  1. 我可以使用平衡 — 非平衡变压器进行单端转换,在差分侧和单端侧进行交流耦合;
  2. 我可以将未使用的输出 N 以 50 Ω 接地。

您认为 2 种模式中的哪一种性能更好?

提前感谢您。

此致、

Matteo Ricci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您可以只使用其中一个引脚、未使用的引脚应为 50Ω 交流接地分流器。