This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:器件建议

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1565092/lmk05318-device-recommendation

器件型号:LMK05318


工具/软件:

您好的团队、

我们是否有 DS21348 这样的器件? 谢谢你。

主要规格

规格要求

指标要求 μ s

类型 μ s

时钟同步

测量输出

所需功能 μ s

支持发送和接收、CDR、抖动清除、HDB3/B8ZS 解码、G.704 帧同步、 错误监测。

结构  

 

E1/T1/J1

ITU-T G.703/704/706/823/824

直接通信

独立输入 μ 输出 μ V

1/2.

频率精度

相对精度 μ s

±50ppm

抖动

相对精度 μ s

<0.05UIpp

同步精度 μ s

相对精度 μ s

±50ppm

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    感谢您检查十字架。 遗憾的是、目前我们产品系列不支持 T1/E1 线路接口单元。

    此致、

    Jennifer