This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:在建议的电压 3.2 至 3.45 范围内工作

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1564610/lmx2615-sp-operating-out-of-recommended-voltage-3-2-to-3-45

器件型号:LMX2615-SP


工具/软件:

您好、

我们有一个时钟树 、它使用 100MHz 恒温振荡器、并利用 LMK 和 LMX 器件为 ADC 生成 2.5GHz。 为所有这些器件上电时、我们会消耗足够的电流、使电源转换器在特定时间内下降到 3.19V。 这低于建议的 3.2 最低运行条件。  

我们希望确认以下两点:

1.电源电压在短时间内降至 3.19V 会对器件造成任何损坏?

2.如果电压降至 3.19V、是否会妨碍芯片正确配置?  负载变化发生在电路的三级中。 LMX 芯片 不必第一个芯片运行、但确实必须从第一个芯片中恢复并开始正常工作、然后才能继续进行设置/配置。 直到达到该阈值、电流保持高电平。 因此、令人好奇的是如何降至工作条件以下会影响启动器件。

谢谢你

Agoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    LMX 器件能够在低于 3.2V 的电压下工作、但是、可能会出现一定程度的性能下降。

    毫无疑问、我们可以在 3.19V 下对器件进行编程、器件将正常运行。