This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:有时使用 python 设置 XO 频率会失败

Guru**** 2930890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1551940/ticspro-sw-set-xo-frequency-with-python-fails-sometimes

部件号:TICSPRO-SW


工具/软件:

我使用 ti_ticspro 下的 python 库来生成我们的配置文件。

from ti_ticspro import TICSProOptions, APIOptions, StartTICSPro, TICSProTCPClient
apiOptions = APIOptions(EnableAPIServer=True, Port=11001)
tpOptions = TICSProOptions(apiOptions=apiOptions)
_ = StartTICSPro(startupSettings=tpOptions)
tp = TICSProTCPClient(port=11001)

# Start with default settings
tp.SelectDevice('LMK5B12204')
tp.SetMode('EVM Default')
               

# Set XO
# Frequency settings
tp.SetText('sXO_freq','20e6')

我看到的是、通常不会设置 Advanced -> APLL1 下的倍频器。 另外、“Set XO“下的文本字段也不会更新。 如果我手动更改任何内容、一切都将按预期运行。 以及 python 命令。 但如果第一种设置使用了 python、则不会执行该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这篇文章滑过裂缝,对不起延误。

    我没有关注这里的问题。 您能否分享一个未设置 XO 倍频器的示例?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer

    TXO.SetText ('TXO_freq'、'20e6' tp)

    应自动设置倍频器。 如果在 GUI 中执行此操作、则下面会显示以下消息。 但脚本不会发生这种情况。  

    XO frequency set successfully!
    
    Integer boundary spur = 20.0 MHz
    
    XO R divider = 1
    XO doubler is enabled
    PFD frequency = 40.0 MHz

    此外、在 APLL1 页面上设置 XO 倍频器(不是 XO 频率、如果按下“Calculate Frequency Plan “,此值会更新)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    现在、当您在“Set XO“页面中输入 XO 输入频率时、会自动设置 XO 倍频器。

    手动更新 XO 倍频器的方法是转到“APLL1"页面“页面并在此处设置/清除该页面。

    然后转到“Set Outputs“页面、点击 Calculate Frequency Plan 按钮。

    当前 TICS Pro 1 的一种权变措施、但我一直在努力在 TICS Pro 2 的未来版本中改进该流程。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer

    我不想手动设置倍频器。 如果我使用脚本更新 XO 频率、则不会设置该位。 否、点击  Calculate Frequency Plan  按钮不会解决该问题。 前几个频率设置似乎无法正确触发 GUI。 如果您执行我的代码、就会看到这一点。 您将看到 s_wizard_xo_message_box 未按原样更新

    下面提供了帮助、但这只是错误的解决方法。

     

    tp.SetText('sXO_freq','20e6')
    tp.SetText('sXO_freq','80e6')
    tp.SetText('sXO_freq','20e6')
    tp.SetText('sXO_freq','80e6')
    tp.SetText('sXO_freq','20e6')
    tp.SetText('sXO_freq','80e6')
    tp.SetText('sXO_freq','20e6')
    tp.SetText('sXO_freq','80e6')
    tp.SetText('sXO_freq','20e6')

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么关于这方面的消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    当我第一次加载新的配置文件时、我能够在我的最后重现这个问题:我还必须设置不同的文本值、才能使其脱离*Stack*状态。

    遗憾的是、这似乎是 TICS Pro 1 内核错误导致的、无法轻松修复。 我们正在积极努力迁移到新软件 TICS Pro 2、以便将来的用户不会遇到此类问题。 在此期间、请继续使用此解决方法。

    该权变措施是否会对您的设计和开发产生不利影响?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jennifer

    感谢您的确认。 我可以使用我的权变措施。