This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:lmx2820 的外部亲和调制模式无法成功切换。 请检查是否需要任何特殊设置或外部条件。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1562438/lmx2820-the-external-pfdin-mode-of-lmx2820-cannot-be-switched-successfully-please-check-if-any-special-settings-or-external-conditions-are-required

器件型号:LMX2820


工具/软件:

外设严格遵循 lmx2820 演示板的电路和参数。 用于控制的 FPGA 已成功发送和读回寄存器数据、证明数据已成功配置到 28 个寄存器。 参考端有一个开关、在混频后可在 100M 和低频反馈信号之间切换。 配置 PFDIN 模式的过程如下:1. 将电荷泵配置为 tri 状态;2. 将参考开关切换到混合信号、3. 使用地址 15 和 57、4 配置 PFDIN 模式。 配置 PFDIN 分频器、5. 将电荷泵设置为正常模式、6. 将 R0 设置为 0x6020。

请帮助查看此问题、并帮助给出相同的 建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

       你有同样的 建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的问题仍未解决、您能提供一些建议吗?