This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL1 和 PLL2 锁定问题

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1561952/lmk04828-pll1-and-pll2-lock-question

器件型号:LMK04828


工具/软件:

您好 TI 支持部门、
      我有一个关于 LMK04828B IC 的 PLL1 和 PLL2 的问题。

      根据规格、PLL1 相位检测器频率规格为 40MHz 最大值、而 PLL2 相位检测器频率为 155MHz 最大值




      但是、我只设法将它们配置为超出规格以获得 PLL 锁定(即 PLL1 和 PLL2 相位检测器@ 122.88MHz 和)。

       我为确保 PLL1 和 PLL2 检测器处于规格范围内所做的任何其他配置都会导致 PLL1 无法锁定。

      我能否检查数据表中是否存在解释我所看到行为的错误(或我的旧版本)?

      随附的一些 TIcProSW 配置文件展示了 PLL1 和 PLL2 锁定(请参阅“PLL1_PLL2_Locks.TCS")“)和 PLL1 无法锁定(请参阅“PLL1 Fail to Lock.tcs“)的配置。

      我试图了解差异在哪里、或者缺少一些解释我所看到行为的信息。

      感谢您提供的任何帮助。

      谢谢你。

此致
Taie2e.ti.com/.../PLL1_5F00_PLL2_5F00_Locks.tcse2e.ti.com/.../PLL1-Fail-to-Lock.tcs



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:  
    目前您有 PLL1 PFD 到 30.72MHz 以及 PLL2 PFD。  

    此配置应导致锁定。  

    对于 PLL2、我将 PFD 频率增加到 122.88MHz、以在输出 PN 的 PLL 区域中增益几 db。  

    此致、  

    Vicente  

    e2e.ti.com/.../PLL1-Fail-to-Lock-revised.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您会如何将上述配置锁定...  
    您使用的是器件 EVM 还是定制电路板?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vicente、
         感谢您的帮助。 我使用 Abaco 的定制设计(即 FMC216)。

         Re: 我如何设法使 PLL 锁定
         这是我试图理解的奥秘。
         当 PLL1 的 TicProSW 配置指示 PFD 超出规格时、我不确定内部 Pll 的 LMK 配置会如何受到定制设计的影响。

         感谢您提供的任何其他说明/理论。

    此致、
    Tai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    我将其带入实验以尝试重现问题。 您的配置文件似乎有些问题、因为即使我使用了规格内的 PFD1 值、我也没有看到 PLL1 锁定。 但是、当我在 TICS Pro 中使用默认配置时、调整了 SYSREF 设置和输出(建议您根据需要进行更改)、我便成功地通过 PLL1 和 PLL2 实现了锁定。 一些寄存器可能设置不当、但我不知道这是如何使 PLL1 锁定在超出规格的频率。

    e2e.ti.com/.../confirmed_5F00_locking_5F00_4828.tcs

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
       感谢您在重现问题时提供的信息/帮助。
     
        我也很困惑,事情是如何运作的。

        我会尝试您的建议并更新我的结果。

    此致、
    Tai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
        我设法尝试了你的建议,不幸的是,它不适用于我的设置。

        我尝试了以下两种情况、都失败了(我的测试目的只是查看 PLL1/2 锁定状态):
        a) 按原样使用您的配置(仅更改寄存器 0x15F = 0x3B 以允许 SPI 回读)
        b) 将您的配置用作基础+修改以适应我们设计中的时钟输出配置

        我能否检查 LMK04828B 周围是否有任何会影响 PLL1 锁定的外部设计?

        遗憾的是、我没有设计的原理图(即现成的器件)、因此我无法“看到“关于 LMK04828B 的设计。

        感谢您提供的任何帮助和建议。

    此致、
    Tai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    PLL1 可以通过一些外部设计选择来防止锁定。 导致 PLL1 无法锁定的主要因素是板载 VCXO 值错误、分频器与 PFD1 相关不正确、或 PLL1 的环路滤波器设置不正确。  

    环状滤波器(二阶品种)最基本的选择可以在附加的 Pllatinum SIM 屏幕中看到。

    除此之外,不正确的输入匹配或输入路径布局问题可能会导致失锁 — 但鉴于您使用的是预先设计的卡,我最初不会怀疑这些是造成问题的原因。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、
         感谢您的信息。 让我继续我最后的调查、并在找到新信息时更新主题、如有任何其他问题、

         我再次感谢你的快速回应

    此致、
    Tai