This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:TI 是否有一个 LMK6C 时钟发生器可以输出 1.024MHz 时钟?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1565773/lmk6c-does-ti-have-a-lmk6c-clock-generator-can-output-a-1-024mhz-clock

器件型号:LMK6C


工具/软件:

尊敬的 PL 应用工程师

有一件事需要参阅与 LMK6C 时钟发生器相关的内容。

1.我们有 LMK6C 器件可以生成 1.024MHz 时钟吗? 根据数据表、我们可以为 LMK6C 时钟发生器提供从 1MHz~200MHz 开始的时钟频率。

2. 1.024MHz 时钟发生器的部件号是什么?   对于 1.024MHz 时钟、器件型号 LMK6CE(或 A)001024CDLF(或 DLE)R 是否正确?

3. OMM 客户可以在哪里以及如何购买 1.024MHz LMK6C 时钟发生器? 还是从 TI 网络或销售中获取?

非常感谢您的支持!

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    是的、LMK6C 可以支持 1.024MHz、但我们尚未发布此型号。 我可以通过电子邮件与我们的产品营销团队联系、讨论新变体的交货周期和购买信息。  

    此致、  

    Connor