This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:端子镀层

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1565422/lmx2595-terminal-plating

器件型号:LMX2595


工具/软件:

我找不到这个问题的正确联系人 — LMX2595RHAT NiPdAuAg 端子镀层、有人能告诉我镀层量单位是 UM(微米)、特别是金。 将这些问题引导给谁/谁是最好的部门/人员? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alison:

    NI 0.25µm MIN、Pd 0.005µm MIN 和 AuAg 0.005µm Min

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是所有 NiPdAuAg 电镀的标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alison:

    此数据适用于 LMX2595、但我相信这些数据适用于采用相同封装的其他器件。