This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:CLKIN_P 和 CLKIN_N 的输入共模电压是多少

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1565653/cdcdb400-what-is-the-input-common-mode-voltage-for-clkin_p-and-clkin_n

产品型号:CDCDB400


工具/软件:

您好的团队、

我知道 CLKIN_P 和 CLKIN_N 之间的差分输入电压为 200mV 至 2300mV、如下所示:

问题是、引脚 CLKIN_P 和引脚 CLKIN_N 的输入共模电压范围是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  
    请参阅 Vcross 规格。  

    PCIe 并不称它为 VCM — 它是正式的 Vcross、但它们是相同的。  
    就是直流失调电压。  

    此致、  

    Vicente