This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:关于输入转换上升或故障率

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1565794/sn74lvc8t245-about-input-transition-rise-or-fail-rate

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LXC8T245

工具/软件:

我们使用指定的缓冲器、但在有关输入转换上升或故障率的规范的边缘运行

我们的工作电源电压为 4.2V、但此时应如何考虑输入转换上升或故障率规格?

我们已经确认它能够达到 10ns/div 或更长的时间、但我们想知道 Texas Instruments 可以保证的具体数字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有大约 7.4ns/V 的最坏情况规格、如果您能保证 7.5ns/V、我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuma、

    5ns/V 是最大输入转换速率、不能超过该速率。 如果我们提供较慢的输入转换速率、输出信号可能会振荡。

    【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    如果最坏情况为 7.4ns/V、我建议查看 SN74LXC8T245。 该器件具有施密特触发、有助于实现慢速输入转换。

    使用施密特触发解决 CMOS 转换速率问题

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh San

    感谢您的答复。

    我们想考虑更换 SN74LXC8T245、但目前我们已经制造了一块电路板、

    因此、我们想确定规格、以便决定如何处理。

    在该电路板上、我们不希望实施 IC 替代方案。

    因此、我想确认的是 4.2V 使用条件下的规范

    。 该 IC 有两种条件:3.6V (10ns/V) 和 4.5V (5ns/V)、但没有 4.2V 规格。

    我们认为 4.2V 时的规格将大于 5ns/V 因此、我们认为在 7.4ns/V 处使用它不会导致任何问题。
    TI 是否仅根据 4.5V 侧定义的 5ns/V 来保证 4.2V 的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuma、

    由于 4.2V 和 4.5 之间的差异为 300mV、因此我仍然建议使用 5ns/V 输入转换速率。  

    此致、

    Josh