This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYNC 引脚和 CLKin0 输入之间的功能差异。 复位 PLL 分频器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1565730/lmk04828-difference-in-functionality-between-sync-pin-and-clkin0-input-resetting-pll-dividers

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

工具/软件:

从 LMK04828 数据表中、我知道 SYNC 引脚和 CLKin0 引脚都连接到同一个 SYNC/SYSREF 路径

该路径可以复位 SYSREF 和 CLKout 分频器、如上一方案所示。  

但从 “多时钟同步“中、我可以获得信息、不仅可以使用具有整数 N/R 的 PLL 设置实现 0 延迟、而且在小数情况下、如果复位并联时钟器件上的 N 和 R 分频器、也可以实现 0 延迟。  

因此、我很好奇 SYNC 引脚是否有一些功能、CLKin0 输入没有。 例如复位 R 和 N 分频器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lazba、  
    LMK04828 不会复位 PLL R 分频器。  
    只有 LMK04832 仅支持通过 SYNC 引脚进行 PLL R 分频器复位。  
    CLKIN 引脚无法复位 PLL2 R 分频器。  

     与 CLKin0 引脚的传播延迟为~150ps 相比、SYNC 引脚的传播延迟约为~3-5ns。  

    此致、  

    Vicente