This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:输出问题

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1564966/lmk04821-output-problem

器件型号:LMK04821


工具/软件:

尊敬的团队:

clk0 的输入为 15.36MHz、OSCIN 为 122.88MHz、所有通道的 LVDS 的输出时钟为 122.88m 和 0.96m。 但是、目前只能测量 122.88m、无法测量 0.96m。 也无法测量更改为其他频率点。 问题的原因可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我假设您的 0.96MHz 信号是您的 SYSREF 频率? 您是否已将 SYSREF 启用为连续模式?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、客户已设置此模式。我将向您发送其配置的副本。请帮助我检查问题所在。

    e2e.ti.com/.../04828_5F00_cfg.rar 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我使用了您发送给我的配置、除了时钟输入几乎没有任何变化(我更改为 CLKin1、使 15.36MHz 通过该端口进入)、我能够看到您的所有输出、包括 0.96MHz。  

    是否触发了同步事件? 这是生成 SYSREF 输出所必需的。  

    谢谢、

    Michael