This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 SRREQ 输入引脚上允许的电压

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1566951/lmx2820-voltage-allowed-on-lmx2820-srreq-input-pins

器件型号:LMX2820


工具/软件:

要将 LMX2820 SRREQ 用作差分输入、理想的 Vcm 和 Vswing 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    在 LMX2820 中、您可以将 SRREQ 输入 格式配置为 LVDS 交流耦合、那么不必担心 VCM。 摆幅 (VOD)>= 240mV、<= 1V。