This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:频率偏差

Guru**** 2768745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1567776/tlc555-frequency-deviation

器件型号:TLC555
TLC3555 中讨论的其他器件、以及

工具/软件:

大家好、团队。

我们收到了一位客户关于其电路设计的咨询。
目前、他们正在考虑将 Texas Instruments 的计时器 IC TLC555I 用于其时钟生成电路。

作为背景、这些设计的目标是建立一个频率生成电路、作为 100kHz 至 1MHz 范围内晶体振荡器的替代方案、近年来晶体振荡器的停产次数越来越多。

在这种情况下、他们正在探索使用 TLC555I 生成 300-400kHz 范围内的时钟信号的可能性。
他们想知道在这种配置中、预期的频率偏差水平。

我们知道偏差可能会因电路配置和环境条件而异、但我们非常希望您可以提供的任何参考数据或指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Okutsu-san、

    对于此任务、我将跳过 TLC555 并升级 TLC3555 速度

    我的计算器的标称值为 325.4kHz、即使无源容差很好、也可以看到 9%的频率范围。 TLC555 宽度更大。

    Rd 是串联引脚 7 (DISCH) 电阻器。    

    裕度 标准电路 标称值 直流短路 长 DC 慢速频率 快速频率
    5% VDD V. 5. 5. 5. 5. 5.
    0.1% RA 欧姆 1000 999. 1001. 1001. 999.
    0.1% RB 欧姆 2000 2002 年 1998 年 2002 年 1998 年
    1% Rd 欧姆 150 151.5 148.5. 148.5. 148.5.
    1% c. f 6.80E-10. 6.73E-10. 6.87E-10. 6.87E-10. 6.732E-10.
    20% Ron 欧姆 11. 8.8. 13.2. 13.2. 8.8.
    2.0% 阈值% 一些在线资源 66.67% 65.33% 68.00% 68.00% 65.33%
    2.0% 触发器% 一些在线资源 33.33% 32.67% 34.00% 32.67% 34.00%
    10% TPLH s. 8.00E-08. 8.8E-08. 7.2E-08. 8.8E-08. 7.2E-08.
    10% TPHL s. 6.70E-08. 6E-08. 7.37E-08. 7.37E-08. 6.03E-08.
     
    输出
    最大电阻值
    占空比 一些在线资源 49.22% 47.82% 50.61% 49.48% 49.16%
    十分之一 Hz 325398. 333334 317417 301505. 353775
    时基 s. 3.07E-06 3.00E-06 3.15E-06. 3.32E-06. 2.83E-06.

    需要多高的频率精度?  

    我认为、由超高速比较器构建的振荡器将使频率更稳定。