This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000 - IRQ 作为警报

Guru**** 2604525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1567755/bq32000-bq32000---irq-as-alarm

器件型号:BQ32000


工具/软件:

您好、

数据表显示 IRQ 引脚是可配置的输出。 如何将其配置为在特定时间和日期更改其状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    IRQ 仅支持 1Hz 和 512Hz 时钟输出。