This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:如何在不同情况下切换 LMX2582 的输出频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1568521/lmx2582-how-to-switch-the-output-frequency-of-lmx2582-in-different-situation

器件型号:LMX2582


工具/软件:

亲爱的  

客户 在不同的小型电池基站项目中使用 LMX2582、有些设计要求在工作期间切换 LMX2582 的输出频率。 客户想要确认如何在不同情况下实现频率开关。

根据数据表、频率开关过程如下:

场景 1:LMX2582 的输出频率需要在 1664MHz 和 1830MHz 之间切换。 根据通道分频器与 VCO 频率之间的关系、固定的 3 分频通道频率可以满足该要求。 仿真工具显示此范围中分别使用了 VCO3 和 VCO4。 数据表中的频率开关方案是否正确? 是否需要进行任何其他修改?

场景 2:LMX2582 的输出频率需要在 3420MHz 和 3570MHz 之间切换。 根据通道分频器与 VCO 频率之间的关系、3550MHz 以下的通道需要 2 分频频率、而高于 3550MHz 的通道需要直接 VCO 输出。 您对实施此方案有哪些建议?

请帮助~

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    要切换频率、请对 PLL_N、PLL_NUM、PFD_DLY 和 CHDIV 等频率相关寄存器进行编程、然后通过对 R0 (FCAL_EN 必须= 1) 进行 VCO 校准一次。