This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:输出 LVDS 和 LVCMOS

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1570138/cdcun1208lp-both-output-lvds-and-lvcmos

部件号:CDCUN1208LP


工具/软件:

您好、TI 人

使用 CDCUN1208DP 时、是否可以同时获得 LVDS 和 LVCMOS 输出?

如果没有、还有其他解决方案吗?  

输入为 160MHz LVDS、1.8V、输出为 40MHz *3 LVDS 1.8V、40MHz *1 LVCMOS 1.8V。

需要小尺寸和低功耗。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    否、CDCUN1208DP 无法同时支持多种输出驱动格式。

    在没有 PLL 或无基准振荡器的情况下、很难从一个芯片中同时生成多个频率。

    谢谢、

    Michael