This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:RFOut 电压摆幅和 ADC12DJ3200 CLK+/-输入/-的兼容性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1569196/lmx2615-sp-compatibility-of-rfout-voltage-swing-and-adc12dj3200-clk---input--

器件型号:LMX2615-SP
主题:ADC12DJ3200 中讨论的其他器件

工具/软件:

如果根据 LMX 数据表中的图 16 估算、我们的 RFOut 为 7.5dBm(实际上使用具有上拉电阻器配置的 pwr = 63)、则假设功率= Vrms^2/50 欧姆-> Vpeak = sqrt (2*P*50)= sqrt (2*.00562*50)=.75V。

那么、如果我们假设 Vpp = 2*Vpeak = 1.5V、这是否意味着差分电压将为 Vdiff = 2*Vpp = 3V?

如果正确、这是否违反了 ADC12DJ3200 CLK+/-的 VID 建议运行? VID(输入峰峰值差分)= 2Vpp-diff max?

还是应该查看 Vin 绝对最大额定值 VA11+0.5? 假设 0.75 < 1.65V、那么我们是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Agoj:

    如果单端输出功率为 7.5dBm、则单端电压摆幅约为 1.5Vpp。  

    ADC 所需的最大电流为 1Vpp、因此必须降低 LMX 器件的输出功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢。 我进行了一些实验室测量、似乎接近 1.5Vpp 差分(使用差分探头测量)、因此 7.5dBm 的功率输出高于我们在实验室测试中看到的输出。

    感谢您的答复