This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:可以't 保存配置

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1568964/lmk04832-sep-can-t-save-the-configuration

器件型号:LMK04832-SEP
主题中讨论的其他器件:LMK05318BLMK04832-SP

工具/软件:

您好、

我是 iWave Global 的 Dinesh。 我已经根据我的要求配置了频率、但如果我保存并关闭它、则意味着一些配置的频率会发生变化。 因此无法保存配置的时钟文件。 随附的是频率要求、请让我知道如何在不更改频率的情况下保存时钟文件。 期待我们的回应。

此致、
Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  
    您是否说保存配置文件 (.tcs) 并重新加载 — 您的设置不同?  

    如果您实际将文件加载到 EVM 上、原始寄存器设置是否不同? 您可能遇到了 GUI 错误、但寄存器内容是正确的。  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    您能否确认该时钟合成器可生成上述所有频率要求? 因为我使用 SYSREF 时钟的频率只有在再次保存和加载时才会发生变化。 期待我们的回应。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:  
    否、频率计划不可行。  

    您需要所有时钟都具有位于此器件支持的 VCO 覆盖范围内的 LCM。  

    这里的问题是 156.25MHz 时钟和 148.5MHz 时钟。  

    其余时钟可从 3GHz VCO 频率生成。  



    您还可以使用频率规划器。  

    只有能够同时覆盖多个频域的器件(如 LMK05318B (A DPLL)) 才能执行此操作、但我们的 DPLL 在高可靠性中不可用。  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我提到了此 LMK04832-SP 器件的频率要求。 请一次性确认我们是否可以生成以下所有频率。 我还需要阐明、我们是否可以根据以下要求、从 SYSREF 和 VCO 的其他频率生成 148.50MHz。

    频率要求:
    ----------------------------------------
    200MHz - LVDS
    148.50MHZ - LVDS
    100MHz - LVDS
    25MHz - LVCMOS
    24MHz - LVCMOS

    期待我们的回应。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:
    否、由于 148.5MHz 时钟,您的频率计划是不可行的 — 您愿意还是能够更改这个?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我们正在寻找相同的 148.5MHz 时钟、无法更改此时钟。请分享任何建议以满足我们的要求。

    此致、
    Dinesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh
    遗憾的是 、唯一的选择是使用不同类型的器件(如 DPLL)、因为抖动清除器无法从两个单独的频域产生输出。  
    LMK05318B 可能有原因。  
    我们的任何 DPLL 都不是很难的 — 只是一个快速的故障。  

    此致、  

    Vicente