This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C-Q1:I'm 查找有关 CDC6C-Q1 估计可用日期的信息。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C-Q1, CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1568823/cdc6c-q1-i-m-seeking-information-on-the-estimated-availability-date-for-the-cdc6c-q1

器件型号:CDC6C-Q1
主题中讨论的其他器件: CDC6C

工具/软件:

您好、

根据之前的询问和回复、我预计 20MHz 和 25MHz CDC6C-Q1 器件将正式发布、并相应地进行系统开发。 我的测试现在处于最后阶段、我希望购买大规模生产所需的元件。 但是、我找不到任何表明该产品已正式发布的新闻或购买链接。

>>  CDC6C-Q1:咨询 CDC6C020000ADLFRQ1 (CDC6C-Q1、20MHz、DLF) 量产版本。 

是什么导致 CDC6C-Q1 的正式发布计划延迟(从预发布更改为正在供货)?
工业级 CDC6C ((20MHz 和<xmt-block1> 25MHz</xmt-block> DLF 封装)在 25MHz在网站上也显示为缺货、因此无法购买。

我需要汽车级 CDC6C-Q1 系列的 20MHz 和 25MHz 时钟产品。
我的 PCB 是使用 DLF 封装设计的。 我想知道这些产品的预计供货日期。

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、  

    我们的后端团队推迟了 CDC6C-Q1 器件的发布日期、我们现在正计划将 DLR (2.0 x 1.6mm) 和 DLY (1.6 x 1.2mm) 封装发布 9/30、将 DLF (2.5 x 2.0mm) 封装发布 10/30。 对延迟深表歉意。

    关于下 工业级 CDC6C 器件的订单、您是否指定了 TI 销售代表? 如果是、他们能够比 TI 网站上的自动化系统更快地手动安排订单。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    如果我必须使用工业级 BAW 振荡器、可以使用具有足够库存的 LMK6CE02000CDLFR、因此我不打算购买工业级版本的 CDC6C。 (我已确定它可以是 CDC6C-Q1 DLF 封装的 1:1 替代产品,无需修改硬件,尽管它具有更好的抖动性能,但成本更高且消耗更多电流。)

    LMK6CE02000CDLFR

    由于我的系统设计需要汽车级时钟源、因此我采用了 CDC6C-Q1、 希望 CDC6C-Q1 产品尽快正式发布、希望 20MHz 和 25MHz 时钟频率 DLF 封装的库存得到快速补充

    此致、
    Sang-il