This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:SEE 事件期间的保持模式?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1569108/lmk04832-sp-holdover-mode-during-see-event

器件型号:LMK04832-SP


工具/软件:

尊敬的团队:  

我正在研究 LMK04832-SP 单粒子效应的辐射报告、下面显示了这张图。

收集基准噪声呢? 这是否意味着即使在 SEE 的情况下、保持模式也可以在频率上保持时钟输出? 或者、该图是否只是意味着即使发生 SEE、器件也会继续工作?

 

 

此致、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,  

    这是否意味着即使在 SEE 的情况下、保持模式也可以保持时钟输出的频率?

    是的。 当输入基准丢失或发生干扰时(例如在参阅的情况下),器件可以进入保持模式 — 结果是器件以最小的频率漂移保持频率锁定,直到基准返回。

    谢谢、

    Michael