This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何处理 SECREF 信号丢失

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1570523/lmk03318-how-to-handle-secref-loss-of-signal

器件型号:LMK03318


工具/软件:

我可以询问如何处理 SECREF 信号丢失 (LOS) 吗? 现在、示波器测量存在一个 25M 晶体振荡器、但当 STATUS0 配置为次级基准丢失时、反映的结果为运行状态。

对于 LMK03318 芯片、我们现在已根据官方软件导出来配置寄存器。 如今、时钟的相同寄存器配置有时存在、有时不存在。 IIC 可以正常读取和写入、电源也是正常的。 25m SECREF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui

    信号状态丢失不适用于 XTAL/晶体振荡器输入。 它仅适用于差分或单端输入。

    此致、

    CRIS