This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:约为 LMX1204 (LMX1906-SP) R9、R16、R29、R76

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1906-SP, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1570456/lmx1204-quesions-about-lmx1204-lmx1906-sp-r9-r16-r29-r76

器件型号:LMX1204
线程中讨论的其他器件:LMX1906-SP、

工具/软件:

您好:

我的客户对 LMX1204 和 LMX1906-SP 有三个问题。
请回答这些问题。
e2e.ti.com/.../Questions-about-LMX1204-and-LMX1906.docx

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    Q1、是的、这是预期的、适用于 LMX1906-SP。  

    问题 2: 复位或 POR 后、R29[7:0]在 LMX1204 和 LMX1906-SP 中均读回为 0x0。

    Q3、在复位或 POR 后、R76[9:5]= LMX1906-SP 中为 0x10;在 LMX1204 中为 0x19