This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:关于价格差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571276/cdc6c-about-the-price-difference

部件号:CDC6C


工具/软件:

大家好!

看一下 CDC6Cx 的价格。

例如、CDC6CE008000ADLFR 和 CDC6CE008192ADLFR 之间的价格差异似乎约为 3~4 倍。

我知道这是由于频率的差异造成的、但这是否意味着由于频率的差异而导致价格的差异?

我想知道您是否对价格差异有任何意见。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  

    CDC6C 定价主要基于输出频率、较低的常见频率(如 8MHz) 通常)通常具有较高的价格、因为它们的销量较低。 如果您对价格有任何疑问或疑问  、可以联系您指定的 TI 销售代表。  

    此致、  

    Connor