Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
工具/软件:
大家好、我将从 GPS 单元获取 LMK05318B 的基准。 这具有相当高的抖动:GPS 单元显然生成了通过对(大约) 32MHz 晶体应用非整数分频器得出的输出、因此抖动约为 30ns pk-pk。
处理这种情况的最佳做法是什么?
在 TICS Pro 向导中禁用早期和晚期窗口检测器后、我现在有 DPLL 实现了频锁但不实现相锁。 在示波器中、LMK05318B 输出看起来很合理、并且在 350MHz 带宽范围的限制范围内、似乎没有什么抖动。
即使在向导中增加了“DPLL 相锁“参数后,我也没能成功获得相锁 — 我注意到向导建议不要更改这些参数。
*我应该担心没有锁相,如果是,我应该怎么做来实现这一点? 或者、我是否应该只依靠频锁标志并忽略缺乏锁相?
*我可以将 DPLL 带宽设置为较低的值、并尽可能保持较高的基准频率(但避免混叠)、以便实现更佳的抖动滤波效果。
*对于这种情况、TI 是否有其他建议?
谢谢、
Ralph。