This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:请求使用具有–40°C 至 125°C 支持的温度范围的时钟发生器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571989/lmk05318b-q1-requesting-for-clock-generator-with-40-c-to-125-c-supported-temperature-range

器件型号:LMK05318B-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

因为我们正在为定制电路板设计选择新的时钟发生器器件。 我们担心的是、温度范围应支持–40°C 至 125°C 范围。 具有支持 I2C 的接口以及至少 10 位或 12 位输出、可以对单独的输出进行编程。

您能否提出支持–40°C  到 125°C 范围的任何器件。

此致、

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    请注意、LMK05318B-Q1 说明中有一个拼写错误:该器件的额定温度高达 105°C  不会  环境温度、正如数据表中正确提及的那样。

    以下是我们产品系列中可达到 125°C 的时钟发生器的完整列表

    https://www.ti.com/product-category/clocks-timing/products.html#1192=125%3B125&–3=Clock%20generators%3BClock%20jitter%20cleaners&

    如果您可以提供抖动要求和频率计划、我可以帮助您进一步缩小范围。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的答复。

    我们正在寻找至少 10 位输出或更多输出受支持的时钟发生器。
    输出频率范围为- 20MHz 至 500MHz 或更高。
    更适合使用 I2C 接口来配置时钟文件、并且所有输出都可以独立编程和调整。
    主要问题支持–55 至+125°C 或 –40 至+125°C 范围的工作温度。

    此致
    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我建议使用 LMK04832-SEPLMKK04832-SP

    此致、

    Jennifer