This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:额定功率和输入信号规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1572160/lmx2594-power-ratings-and-input-signal-specifications

部件号:LMX2594


工具/软件:

您好、

我们正在评估 LMX2594 以便在其中一种设计中使用、但对元件规格有一些疑问:

1.数据表未指定 OSCinP 和 OSCinN 引脚的绝对最小和最大功率额定值。 在设计过程中、建议采用的最小值、最大值和典型值是多少?
2. 基准时钟输入引脚 (OSCin) 是否可以接受正弦波输入?
3. 设备能够可靠地生成的最低射频输出功率等级是多少?

您在这些要点方面的指导对我们的设计过程非常有帮助。

- Aakaash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakaash:

    数据表中已指定输入时钟要求。

    在最小输出功率设置下、输出功率约为–5dBm。