This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:驱动 Altera Agilex 差分输入的建议

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1570760/cdclvp1204-recommendation-for-driving-altera-agilex-differential-input

部件号:CDCLVP1204


工具/软件:

您好:

我正在更新一个设计、想将 CDCLVP1204 的未使用输出 (Vcc = 3.3V) 连接到 1.2V 组中 Altera Agilex 7 FPGA 上的差分时钟输入。 这是 50MHz 时钟。

图自:Agilex 7 通用 I/O 用户指南:F 系列和 I 系列、683780 | 2024.10.07

图(从中):TI 的差分 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML SCAA059C–2007 之间的交流耦合


合并图:


显示数字不起作用的图像:


您能否提供将两者进行连接的建议? 分压器方案呢?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、抱歉耽误您的时间。  
    交流耦合到重新偏置最容易。  

    我们有即将推出的器件 (LMK1U)、这是一款具有可编程摆幅和 VCM 的通用缓冲器、可减少所有必要的无源器件、因为共模和功率可通过寄存器写入进行调节。  
    这将是最优的解决方案、因为您不再需要处理所有这些端接、担心瞬变、可能导致压摆率降低、PN 性能降低等  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我想了解如何将 CDCLVP1204 输出端的峰峰值摆幅从 1.35Vpp 降低到低于 FPGA 最大 1.2Vpp 的值。   我不明白您的电路如何减少接收器处的峰峰值摆幅、您能解释或展示一个仿真图吗?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  
    是的
    132 Ω 和 57 Ω 端接方案减少了该方案。  
    通常 LVPECL 需要 50 Ω 终端、但在本例中、我使用 40 Ω 来减少摆幅。  
    132 || 57 =~40
    这是图示。



    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:

    现在、我明白了、感谢您对它进行解释。  我认为这个问题已经解决。

    再次感谢、

    Rob