This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:我需要使用 LMX2594 并以 LMK04208 作为时钟源来生成 1.10592 GHz

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571708/lmk04208-i-need-to-generate-1-10592-ghz-using-the-lmx2594-with-the-lmk04208-as-the-clock-source

器件型号:LMK04208


工具/软件:

在中 ZCU111 FPGA 、我已将 ADC 和 DAC 采样率设置为 1105.92MHz 结构时钟 138.240MHz

在 TICS PRO LMK04208 中:
已将结构时钟匹配到 CLKout2 = 138.24MHz 我需要 CLKout4 设计 122.88MHz

怎么回事 SYSREF 计算和配置(即通过 CLKout0 CLKout1 )? 可以看到它作为自动生成 1.44MHz





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Purna、

    LMK04208 不具有 SYSREF。

    谢谢、

    Michael