Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04832
工具/软件:
您好!
我能够得到配置的电流消耗估计值、但我需要一些帮助来了解如何估算最大额定功率、以表明我们不会对器件造成过大压力。
因此、使用 我们的 配置和 A Vs 最大值 3.38V 计算得出 3.38V*.491A = 1.6W。
所以我想知道如果我们的环境温度是 55°C、我是否可以使用 PDmax =(TJmax −TA)/θJA -> PDmax =(125°C−55°C)/ 22.7°C/W = 3.08W 作为器件可以处理的上限?
我尝试通过各种设置来确定最大电流消耗、但这似乎并不是找到功率消耗上限的好方法、我们可以与之进行比较。
作为参考、我们的额定功率降额 0.75、因此如果我们假设 3.6Vs 和 500mA 电流消耗= 1.8W、则在降额后、仅允许 1.3W 的功率。 我认为实际器件可以处理更多问题、但 Im 不确定结温是否是获得最大上限的好方法、或者是否需要考虑其他因素。