This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:查询具有汽车级的时钟发生器 IC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1571891/lmk05318b-q1-inquiry-for-clock-generator-ic-with-automotive-grade

器件型号:LMK05318B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK04832

工具/软件:

尊敬的团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我们目前正在为一个新工程选择新的时钟发生器 IC、该工程应满足以下技术规范:

  • 时钟输出数量:10.
  • 输出信号类型:LVCMOS 和/或 LVDS、优先于低抖动性能
  • 编程接口:I2C 和/或 SPI
  • 工作电压:1.8V/3.3V
  • 温度等级:符合 AEC-Q100 标准 (–40°C 至+125°C)、优先选择在相同的封装内提供工业级和 MIL 级替代产品。


请仔细考虑相关要求并推荐相应器件。

感谢您的支持、我期待您的建议。

此致、
Liston