This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMK1C1104 的 OSCIN

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1572445/lmx2571-oscin-from-lmk1c1104

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104

工具/软件:

您好:

阅读相关帖子后、我有兴趣了解 LMK1C1104 和 LMX2571 的 OSCIN 之间的正确物理接口。  现在、LMK 和 LMX2571 之间只有一个 50 Ω 的布线。  LMK 在 1.8V 下运行、数据表指示其具有 60 Ω 源阻抗。  是否应该有某种串联或分流端接?

直到最近外部 VCO 停止锁定多个电路板时、该配置才起作用。  VCO 的 RFin 在锁定和非锁定电路板上的振幅相同。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您可以将 LMK1C 器件的输出直接连接至 LMX2571 OSCin 引脚。