This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571

Guru**** 2931980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1566126/lmx2571-lmx2571

器件型号:LMX2571


工具/软件:

尊敬的团队:

我想了解 LMX2571 Microwire 中 SPI 接口的以下详细信息。

  1. 基准频率
  2. 时钟极性
  3. 时钟相位

此致、

Athira K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athira:

    该器件支持模式 0 和模式 3。

    SPI 速度可在数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    从上图中、Tcwh 和 Tcwl 均为 5ns。  

    SPI 时钟频率= 1 / Tcwh+ Tcwl

     

    SPI 时钟频率= 1 / 5ns + 5ns

     

     SPI 时钟频率= 100Mhz。 您能否确认该时钟频率是否正确。 因为 100Mhz 是非常巨大的频率,所以我们想确认这一点。? 我们还可以降低这个频率吗?

    谢谢、此致

    Athira K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athira:

    正确、最大 为 100MHz。

    只要 SPI 时钟不高于 100MHz、就可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我们正在尝试通过 MICROWIRE 从 STM 处理器对 LMX2571EVM 进行编程、而不是使用 TICS Pro 软件。 没有获得输出。 好像代码没有加载到 IC 中。 您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athira:

    我们不支持软件开发。  

    在这种情况下、请确保 SW 将完全相同的寄存器值加载到器件中。  

    您可以通过编程 POWERDOWN = 1 来测试您的软件、这应该使器件断电、并且应该会看到电流显著下降。  

    使用示波器探测 SPI 信号、确保它们满足数据表要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我跟进了您的指示。 以下是更新。

    1. EVM 已 使用我们所做的算法通过 MCU 断电(使用断电位)。

    2.断电后,我们也能接通电源。

    3.我们还能够通过写入 R0 寄存器来重置寄存器

    4.我们使用了 MUXOUT 引脚、能够使用 MCU 读取寄存器、并在屏幕上查看寄存器值。

    这一切都很正常。 但我们尝试改变频率、结果是不起作用的。 写入 R0 以外的寄存器的操作在寄存器中没有反映。 我们希望得到您的协助。 是否知道为什么出现此问题?

    此致、

    Athira K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athira:

    您有一个配置示例吗? 例如、以下配置使 480MHz 信号从 RX 端口发出。

    Vcc 上电后、对从 R60 到 R0 的所有寄存器进行编程。