This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:时钟缓冲器、分频器、频率高达 2GHz

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01010, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573032/lmk01010-clock-buff-div-dist-up-to-2-ghz

器件型号:LMK01010
主题中讨论的其他器件: LMK04832

工具/软件:

您是否有 LM01010 之类的器件可以处理高达 2GHz 的频率?

(LMK01010 限制为 1.6GHz)

具体而言、我们希望在以下情况下驱动 4 个器件 (LVDS):

2GHz

1GHz

500MHz

500MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kvin:

    鉴于 LMK01010 是一款高耗电的器件、无法满足您的频率需求、您可以顺利使用 LMK04832。

    LMK04832 由 2 个 PLL 组成(尽管仅使用第二个 PLL 可能非常适合您的用例)、并可生成多达 13 个输出时钟。 它支持 LVDS、是您的案例的理想之选。

    谢谢、

    Michael