This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:用于选择引脚的内部 PU/ PD

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1572457/cdcvf25081-internal-pu-pd-for-selection-pins

器件型号:CDCVF25081


工具/软件:

您好、

我想确认是否在“S1"和“和“S2"引“引脚上实现了内部 PU(上拉)或 PD(下拉)。
您能否确认以上内容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:  

    根据该器件的 IBIS 模型、S1 和 S2 引脚为高阻抗、没有内部上拉或下拉电阻器。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    您是否向 S1 和 S2 推荐外部 PU/ PD?
    如果是、哪个值更好?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以添加上拉/下拉电阻来帮助防止电流尖峰、但我可以看出、严格要求并不是必需的。 1k Ω 至 10k Ω 范围内的任何值都应该有效。  

    此致、  

    Connor