This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571-71 EP:LMX2571 引脚配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573195/lmx2571-ep-lmx2571-pin-configuration

器件型号:LMX2571-LMX2571 EP


工具/软件:

尊敬的团队:

1. 我们选择 LMX2571-RFOUT 作为射频发射器、我们想获得需要通过 MICROWIRE 流式传输到 EP 的数据吗? 有可能吗、如何实现? 哪个注册?



2. 我想在旅途中调谐频率,它会工作吗?


3.相同的 Microwire SPI 用于设备配置和数据流/数据输入?

此致、
CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您讨论 FSK 调制、LMX2571-I2S 支持通过 EP 和 I2S 接口进行 FSK 编程。 器件配置还通过 SPI 接口进行。