This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, LMX2571, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1572748/lmx2571-lmx2571

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2491、LMX2430

工具/软件:

02-Oct-25

您好 TI、

我们正在寻求一个 PLL 器件来对外部 Crystek 1GHz 压控 SAW 振荡器 (VCSO)(器件型号 CVCSO-914-1000)进行相位锁定、该器件提供–138dBc/Hz、10kHz 偏移相位噪声性能、可用作 Analog Devices AD9910 DDS 合成器的 REFCLK 源。  

首选 10MHz REFCLK、也可以接受 100MHz REFCLK。

AD9910 典型的残余相位噪声限值在 397.8MHz 的最大工作频率下为–136dBm/Hz(10kHz 偏移)。 我们使用 1GHz TCXO(–136dBm/Hz、10kHz 偏移)进行的测试表明、AD9910 可以实现残余相位噪声限制。 请参阅下面的相位噪声图图像。  

预期工作温度范围:0˚C 至+45˚C

请推荐合适的 PLL 器件、该器件可以经济高效地支持我们的应用。

谢谢 you.e2e.ti.com/.../CVCSO_2D00_914_2D00_1000.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 LMX2491 或 LMX2571、因为它们支持 5V 电荷泵。  

    为了降低成本、也建议使用 LMX2430、但需要有源环路滤波器来将 VTUNE 升至 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    感谢您的答复。

    LMX2491 或 LMX2571 是否能够实现–138dBc/Hz(10kHz 偏移)的 Cyrstek 1GHz VCSO 相位噪声规格?

    跳过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要环路带宽较小(例如 100Hz)、总相位噪声基本上等于 VCSO 相位噪声。