This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 在切换芯片启用后需要重新编程?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1572783/lmx2820-lmx2820-needs-to-be-reprogrammed-after-toggling-chip-enable

器件型号:LMX2820


工具/软件:

您好、

切换芯片使能引脚后、LMX2820 是否需要重新编程?

我在启用 CE 的情况下进行上电。 对寄存器进行编程以输出 9.5GHz(无即时校准)。

现在将 CE 拉至低电平、使芯片断电。

当我重新启用芯片时、我大部分都会得到 9.6GHz、然后每个都得到正确的 9.5GHz。 在任一种情况下、LMX2820 都显示它已锁定。

除了切换芯片使能引脚外、我什么都不做。 这是我的理解,它应该回到 9.5GHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdi:

    我在评估板上没有看到此问题。 I CE 将电路板断电 5 分钟、无需任何编程即可将其唤醒、它可以锁定到原始频率而不会出现任何漂移。 您的基准时钟源是什么? 我使用的是信号发生器。

    以下是我的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您是否可以尝试反复快速切换 CE?

    我正在使用 100MHz 基准、还尝试了 10MHz 基准。 这是我们的定制板上的版本(我将在星期一上提供评估板)。

    有时切换 CE 后频率是正确的、但大多数情况下行为如下:

    100MHz 基准:
    OSC_2X 禁用:9500 ->未锁定的 9600MHz、几秒钟后进入带锁定的 9500MHz
    OSC_2X 启用:9500 ->未锁定的 9600MHz、几秒钟后进入带锁定的 9500MHz。 或者最初锁定到 9600MHz、然后松开锁定、几秒钟后进入带锁定的 9500MHz。

    10MHz 基准:
    OSC_2X 禁用:9500 -> 9510MHz 锁定到 9510MHz、 然后很长时间后锁定到 9500MHz。
    OSC_2X 启用:9500 -> 9520MHz 锁定到 9520MHz、 然后很长时间后锁定到 9500MHz。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdi:

    您是否有用于切换 CE 引脚的时序模式? 或者只是随机的手动切换?

    您是否在 CE 引脚上有原理图?

    是否在电路板上使用相同的电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    这是我的原理图。 我最初通过在 1K 电阻 R21 之后将按钮连接到“MUTE/CE"进行“进行测试。 然后我想开关反弹可能导致了问题、所以我将其连接到 MCU。 使用 MCU 时、我通过每秒切换一次来测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdi:

    我无法重现 10MHz 或 100MHz 时钟源的问题。

    只是想确认是否让 VCCBUF2 悬空? 该引脚应连接到 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我确实注意到  VCCBUF2 并将其连接到+3.3V、但这并没有什么区别。 通道 B 输出缓冲器 VCCBUF2 用于什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用评估板并复制所有相同的寄存器写入后、我不再看到奇怪的行为。

    假设我们仅使用单个频率、从不改变、即时校准是否会影响切换芯片使能时的锁定时间?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdi:

    CE 引脚对寄存器不执行任何操作、无论采用哪种运行模式(无辅助,完全辅助或 InstCal)、切换 CE 引脚的行为都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您预计从 CE 变为高电平到锁定检测变为高电平的时间是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferdi:

    我不知道、我从未测量过这种行为。 内部 LDO 可能需要一些时间来唤醒、我预计唤醒时间大约为几分钟。