This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:高度为 0.8mm

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1570363/cdcdb800-height-is-0-8mm

部件号:CDCDB800


工具/软件:

您好先生

如果 TI 有支持 PCIe 第 7 代的时钟缓冲器、则最大高度为 0.8mm

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们有大量支持 PCIe 第 7 代的时钟缓冲器、但我们任何时钟缓冲器都不能支持 0.8mm 的高度限制。

    为什么需要这么小的高度?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    这适用于采用 Meta 解决方案的 SIP 模块、TI 是否有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、我们不生产任何高度如此小的器件。

    谢谢、

    Michael