This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:AUX IN 引脚的上升和下降时间要求

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1573568/cdce62005-rise-and-fall-time-requirements-for-aux-in-pin

部件号:CDCE62005


工具/软件:

你好、团队

AUX IN 引脚是否有任何上升和下降时间要求?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    在该引脚上使用 LVCMOS 输入时、压摆率的最低要求至少为 1V/ns。

    谢谢、

    Kadeem